欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塑料链条 选型方法3

  • 2021.11.02 16:16:51
  • 米思米
  • 3067

塑料带盖罩链条选型资料(此商品目前未在中国销售)

1.确定链条尺寸


(1)确认容许负载

请确认每1节所承受的负载是否在表1的容许负载以内。

表 1.塑料带盖罩链条的容许负载


链条公称

型号

CHCV

CHCVS

CHCVC

CHCVY

容许负载

40

0.03

0.028

0.06

0.036

60

0.052

0.045

0.1

0.061

(2)计算作用于链条的张力

塑料链条 选型方法3


塑料链条 选型方法3

 

表 2.链条与导轨的滚动摩擦系数(μ1)塑料链条 选型方法3

塑料链条 选型方法3

表 3.链条(树脂罩盖)与导轨的滑动系数(μ2)塑料链条 选型方法3

※ 由于是实测值,根据环境不同,会有所偏差

导轨材质

不锈钢

钢材

超高分子量
 
聚乙烯

标准型

0.15 ~ 0.22

0.15 ~ 0.22

0.15 ~ 0.2

 

表 4.传送物与链条(树脂罩盖)的动摩擦系数(μ3)

导轨材质

传送物的材质

铝合金

钢材

塑料

玻璃

标准型

0.2 ~ 0.3

0.2 ~ 0.3

0.2 ~ 0.25

0.2 ~ 0.25

※会因实测值、表面洁净度而发生大幅度改变,仅供参考。

 

表 5.速度系数(K)

链条速度(m/min)

速度系数

15以下

1.0

15 ~ 30

1.2

30 ~ 50

1.4

50 ~ 60

1.6

[计算公式]

Ÿ SI单位(kN)

塑料链条 选型方法3

Ÿ {重力单位(kgf)}

塑料链条 选型方法3

[确认是否可使用]

用作用于链条的最大张力(F)乘以表5速度系数(K),确认是否满足下式的条件。

 

使用一条时  F×K≤链条的最大容许张力                              使用两条时  0.6F×K≤链条的最大容许张力

 

2.计算所需动力


 

Ÿ SI单位(kN)

塑料链条 选型方法3

Ÿ {重力单位(kgf)}

塑料链条 选型方法3

链条、链轮、导轨异常的原因与对策

症状·现象

推测原因

对策

异常噪音

异常声音

链条碰到安全盖或是机架等。

确认碰到的部分,修正为不会碰到。

导轨的引导间隙过窄,链条在某些位置会发生碰撞。

确认狭窄部分。同时将导轨的温度膨胀及变形考虑在内,予以修正。

导轨的表面处理不够平滑,或是导轨尺寸设计、材质选择不适当。

将表面加工平滑。另外,重新确认或更改尺寸与材质。

链条的前进方向与回行方向发生钩挂。

重新挂好链条。

使用条件过于严酷(超出容许值)。

修正为不超过容许值。

润滑不充分。

修正润滑液或润滑方法等。

脉动

回行滚轮的位置、间隔或是悬链线曲线的位置、大小不适当。

参考本技术资料,修正为能够流畅地完成回行。

回行滚轮无法顺畅旋转。

如有必要,更改为带聚氨酯涂层的滚轮或是带轴承的滚轮

导轨的引导间隙过窄,链条在某些位置会发生碰撞。

确认狭窄部分。同时将导轨的温度膨胀及变形考虑在内,予以修正。

导轨上有异物附着,阻碍滑动。

去除异物。

钩挂导轨端部或是障碍物。

将端部加工平滑。去除障碍物。

使用条件过于严酷(超出容许值)。

修正为不超过容许值。

润滑不充分。

修正润滑液或润滑方法等。

链条传送面异常磨损

回行滚轮无法顺畅旋转。

如有必要,更改为带聚氨酯涂层的滚轮或是带轴承的滚轮

回行侧导轨的表面处理不够平滑,或是导轨尺寸设计、材质选择不适当。

将表面加工平滑。选择适当材质的导轨,并调整配置,确保在链条宽度范围内均匀接触。

回行滚轮及导轨发生粗糙。

清扫传送带。检查周边环境是否有问题。

有导轨或障碍物、有损伤。

找出链条行进位置上的障碍物,并相应修正。

链条背面异常磨损或损伤

传送侧轨道上有异物附着或埋入。

去除异物,确保链条无损伤。

传送侧导轨的表面处理不够平滑。

再次进行表面处理。或是更换为适当的导轨。

链条侧面异常磨损

导轨或链轮的位置不适当。

修正位置。

曲线导轨的表面处理不够平滑,或是材质不适当。

再次进行表面处理。或更换为材质适当的导轨。

润滑不充分,或是弯曲使用条件过于严酷(超出容许值)。

修正润滑方法等。

链条跳齿或是啮合不良

链条过度拉伸。

更换链条、链轮。

链轮齿底有异物堆积。

去除异物,进行清扫。

链轮错位。

重新安装链轮并确认无偏角。

不适当的链轮(破损、变形、腐蚀)。

探明原因,重新确认规格。如有必要,予以更换。

链条因磨损而伸长。

更换链条。

链条断裂或破损

钩挂到异物或障碍物。

去除异物及障碍物。

因药品或高温导致劣化或腐蚀。

确认原因并变更使用条件,或是变更链条材质。

承受冲击性或是过大的张力。

确认原因并相应采取对策。

链条变色

污垢附着。

清洗干净。

因药品、高温、紫外线等导致劣化。

确认使用条件并更换为适当材质的链条。

沿着轨道或是驱动链轮下方有磨损粉末堆积

曲线导轨等的表面加工粗糙。

提升曲线导轨的表面光洁度。确认曲线导轨是否有不均匀接触。

轨道端的锐利边缘或障碍物刮削链条。

将边缘加工光滑。

润滑不充分。

适度润滑。

存在毛糙之处。

找出发生诱因,相应采取对策。

链条屈曲僵硬

销子或链节因过载等原因而发生弯曲或是咬合。

去除硬直部位或是更换新的链条。

 

关联类别

Ø  塑料链条

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities